“实时时钟”配置页面
使用“
实时时钟
”配置页面执行以下操作:- 查看控制器的日期和时间设置。
- 打开“设置日期和时间”以将日期和时间设置与个人计算机的时钟进行同步,或手动设置时间和日期。
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器提供“实时时钟
”配置页面。通过在“控制器
”树中选择“实时时钟
”,打开“设置日期和时间
”页面。要查看日期和时间设置,控制器必须处于联机状态。
设置 | 描述 |
|---|---|
电池 | 显示实时时钟的电池状态。 只读值如下所示:
|
日期 | 显示为实时时钟设置的日期。
|
时间 | 显示为实时时钟设置的时间。
|
设置日期和时间 | 打开“ 设置日期和时间 ”对话框以将日期和时间设置与个人计算机的时钟进行同步,或手动设置时间和日期。该对话框在控制器处于“ 远程编程 ”模式时可用。 |
启用在运行模式下更改实时时钟 | 确定当控制器处于“ 运行 ”模式时是打开还是关闭实时时钟更改功能。默认情况下清除此复选框。 |
启用固件实时时钟 | 确定是否启用固件实时时钟。 如果启用,固件实时时钟将允许在硬件实时时钟不存在(例如 2080-MEMBAK-RTC2 或 2080-SDMEMRTC-SC 插件已删除)的情况下继续更新日期和时间,但精度会降低。如果硬件实时时钟变为可用,则不再使用固件实时时钟。 默认情况下清除此复选框。不适用于 Micro820 L20E 控制器。 |
调整夏令时 (+01:00) | 在夏季将实时时钟向前调整一个小时。 默认情况下,该复选框处于清除状态,并且仅在连接到控制器时可用。 对于版本 22.00 或 23.00 控制器项目,此选项适用于 Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器。 |
提供反馈