“FBAxis - 常规”选项卡
使用“
FBAxis<x> - 常规
”配置页面可以执行以下操作:- 重命名 FBAxis。
- 当 PTO 轴是控制器配置的一部分时,将 FBAxis 与脉冲串输出 (PTO) 轴进行配对。
- 指定当 FBAxis 与编码器配对时的运动编码器类型。
设置 | 描述 |
|---|---|
轴名称 | 指定反馈轴的名称。 轴名称必须独一无二并且不能与现有的变量名、数据类型或保留字相同。 轴名称的命名规范如下:
|
与以下对象配对 | 指定 FBAxis 与哪个轴配对。 选项如下:
运动反馈轴一经设置就处于只读状态,而且在取消配对之前无法进行更改。 在删除与 FBAxis 配对的 PTO 轴之后,“ 与以下对象配对 ”选项会更改为默认设置“编码器 ”。 |
编码器类型 | 指定用于发送 FBAxis 反馈信息的运动编码器类型。 选项如下:
“ 正交 X4 ”是默认类型。将“与以下对象配对 ”设置为“编码器 ”时这些选项可用。 |
提供反馈