从内存卡还原项目文件
使用
内存卡
配置页面可以针对因断电或控制器故障导致的意外数据丢失还原 Micro820
L20E 控制器程序和功能文件。先决条件
- 检测到用来存储项目的内存卡。
- 控制器处于“远程编程”模式。
要从内存卡还原项目文件
- 在“项目组织管理器”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
- 在“控制器”树中,选择“内存卡”。
- (可选)在“内存卡”配置页面上,根据需要选择在备份或还原时包括变量值。
- 选择“从内存卡还原”。
- 在“内存卡”中,选择“还原”。
提供反馈