将项目文件备份到内存卡
使用“
内存卡
”配置页面可以将 Micro820
L20E 项目文件、数据日志或配方文件备份到微型 SD 内存卡。此备份可确保在发生意外数据丢失后恢复。先决条件
- 控制器处于“远程编程”模式。
- 检测到内存卡。
要将项目文件备份到内存卡
- 在“项目组织管理器”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
- 在“控制器”树中,选择“内存卡”。
- (可选)在“内存卡”配置页面上,根据需要选择在备份或还原时包括变量值。
- 选择“备份到内存卡”。
- 在“内存卡”中,选择“备份”。
提供反馈