从 LCD 模块还原项目文件
2080-LCD 模块用作
Micro810
LC10 控制器的备份内存模块。使用“
LCD 模块
”配置页面的“从 LCD 模块还原
”按钮,将项目文件从 LCD 模块还原至 FactoryTalk Design Workbench
项目。先决条件
- Micro800控制器处于“远程编程”模式。
要从 LCD 模块还原项目文件
- 在“项目组织管理器”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
- 在“控制器”树中,选择“LCD 模块”。
- 在“LCD 模块”配置页面上,选择“从 LCD 模块还原”。
- 在“内存模块”中,选择“还原”。
提供反馈