同步 Internet 协议设置
使用“
以太网
”配置页面将控制器中的设置与 FactoryTalk Design Workbench
项目中的因特网协议 (Internet Protocol, IP) 设置进行同步。当控制器已连接且处于“
编程
”模式时,将 FactoryTalk Design Workbench
中的 IP 设置与控制器中的设置进行比较。如果设置不匹配,将显示一条消息,告知设置不相同。提供了两个选项用于同步 IP 设置︰
- 将FactoryTalk Design Workbench中的设置下载到控制器。
- 将控制器中的设置上传到FactoryTalk Design Workbench。
在以下情况下,这两个选项不可用:
- 控制器处于脱机状态。
- 控制器处于“运行”模式。
- 控制器和FactoryTalk Design Workbench中的 IP 设置相同。
- 控制器处于“运行模式更改”模式。
先决条件
- 控制器处于“远程编程”模式。
- 控制器和FactoryTalk Design Workbench中的 IP 设置不同。
要同步因特网协议设置
- 在“项目组织管理器”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
- 在“控制器”树中,选择“以太网”。
- 在“以太网”配置页面中,选择以下操作之一:
- 下载到控制器
- 从控制器上传
提供反馈