“数据记录”配置页面
“
数据日志
”配置页面适用于以下控制器:- Micro820L20E
- Micro850L50E
- Micro870L70E
数据日志最多支持 10 个数据集,并且每个数据集最多支持 128 个变量。使用“
数据日志
”配置页面可以执行以下操作:- 将数据集添加到控制器配置。
- 从控制器配置中删除数据集。
- 将数据集导入 M8A 文件或从中导出数据集。
- 打开变量选择器以将变量添加到数据集。
- 在变量列表中上下移动数据集的变量。
设置 | 描述 |
|---|---|
数据集列表 | 列出项目中的数据集。 数据集名称只读。选中或清除 DEST<x> 复选框可将数据集添加到项目或从中删除数据集。 |
导入 | 打开“ 导入数据日志 ”可从 M8A 文件导入数据集。“导入 ”在控制器处于脱机状态时可用。 |
导出 | 打开“ 导出数据日志 ”可将数据集导出到 M8A 文件。当满足下列条件时,“导出 ”可用:
|
数据日志详细信息 | 指定数据集的以下信息:
选择所选数据集旁边的 将显示该对话框。 |
管理数据日志 | 打开“ <controller-name>: 管理数据日志 ”页面可执行以下操作:
|
提供反馈
将显示该对话框。