添加 MicroLogix 映射
使用“
MicroLogix 映射
”配置页面可以向 Micro870
L70E 或 Micro850
L50E 控制器中的变量添加 MicroLogix 地址值。MicroLogix 映射最多支持 1,000 个变量。
小贴士:
与所选变量相关联的程序名紧随变量名之后。例如,在
DINT1@Prog1
中,DINT1
是变量名,Prog1
是程序名。添加 MicroLogix 映射
- 在“项目组织管理器”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
- 在“控制器”树中,选择“MicroLogix 映射”。
- 在“MicroLogix 映射”网格中,选择
或双击“选择变量”。 - 在“变量选择器”中,找到并选择变量,然后选择“选择”。
- (可选)为变量选择“MicroLogix 文件类型”。
- (可选)更改“文件编号”。
- 验证“MicroLogix 文件类型”是否正确。小贴士:
- 如果所添加变量的数据类型为 INT,则为变量选择“MicroLogix 文件类型”。
- 要从一个数组中读取多个 MicroLogix 地址或单个地址,必须将Micro800变量设置为一个数组。例如,要读取 MicroLogix 地址 N7:0 到 N7:10 或单个地址 N7:10,必须确保映射到数据文件 7 的Micro800变量是一个包含 0 到 10 的数组,或者是长度等于 11 的任何其他数组。
要删除 MicroLogix 映射,请在“
MicroLogix 映射
”网格中右键单击该变量,然后选择“删除
”。提供反馈