“Modbus 映射”配置页

“Modbus 映射”允许在
Micro800
控制器和 Modbus 设备(如 PanelView Component (PVC) DesignStation)之间进行通信。Modbus 映射最多支持 200 个变量,可用于以下控制器:
  • Micro820
    L20E
  • Micro850
    L50E
  • Micro870
    L70E
使用“
Modbus 映射
”配置页面可以执行以下操作:
  • 将 Modbus 地址值与
    Micro800
    控制器中的值进行关联。
  • 删除 Modbus 地址关联。
  • 导出 Modbus 映射。
  • 导入 Modbus 映射。
Modbus 地址格式是特定于设备的。尽管可以通过多种方式记录 Modbus 地址以便用户理解,但通过线路传输的字节保持相同。在下面的示例中,
Micro800
控制器充当从站,第一个线圈的逻辑地址为 000001。
  • PVC 示例
    在 PVC DesignStation 和
    FactoryTalk Design Workbench
    中配置 Modbus 地址时使用相同的格式。具体而言,在 PVC DesignStation 和
    FactoryTalk Design Workbench
    中向第一个线圈分配地址 000001。当您输入相同的 Modbus 地址时,它会将 PVC DesignStation 中的标签与
    FactoryTalk Design Workbench
    中的变量进行关联。
  • 其他设备的示例
    对于某些设备,Modbus 地址范围格式与
    FactoryTalk Design Workbench
    Modbus 映射中的格式不一致。有一种通用格式供主站用来表示 Modbus 地址,即通过线路传输的物理地址,向第一个线圈分配 Modbus 地址 000000。在类似情况下,主站第一个线圈的 000000 地址在
    FactoryTalk Design Workbench
    的 Modbus 映射中必须映射到 000001。
“Modbus 映射”配置页面上的设置
设置
描述
以太网
提供一个指向控制器“
以太网
”配置页面的链接,您可以在该页面中打开 Modbus 传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP)。
变量名
指定与当前 Modbus 地址相关联的变量名。
Modbus 映射最多支持 200 个变量。
数据类型
指定可用于配置的 Modbus 数据类型。
地址
指定您要输入的 Modbus 地址。地址中包含 5 个或 6 个数字且第一个数字表示寄存器类型。
  • 0xxxxx
    表示线圈
  • 1xxxxx
    表示离散输入
  • 3xxxxx
    表示输入寄存器
  • 4xxxxx
    表示保持寄存器
已用地址
指定可以与变量关联的 Modbus 地址的范围。这些值因 Modbus 地址和数据类型不同而异。
6 位地址范围如下:
  • 000001–065536
  • 100001–165536
  • 300001–365536
  • 400001–465536
5 位地址范围如下:
  • 00001-09999
  • 10001-19999
  • 30001-39999
  • 40001-49999
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal