默认内存用量
空项目使用零代码内存,对于空项目中的内存占用量和步骤,“
已用内存
”参数指示 0。Micro800
控制器包含一定数量的内存和步骤,因为数据部分包含:- 系统变量
- I/O
- 为临时变量保留的内存
- 为联机更改期间添加的用户变量保留的内存
控制器 | 内存占用量 | 步骤 |
|---|---|---|
Micro810 LC10 | 5 KB | 456 |
Micro820 L20E 20 点 | 14 KB | 591 |
Micro850 L50E 24 点 | 15 KB | 657 |
Micro850 L50E 48 点 | 15 KB | 659 |
Micro870 L70E 24 点 | 15 KB | 657 |
提供反馈