从控制器上传控制器配置
使用“
上传设备
”将包含程序、变量和控制器配置的项目从 Micro800
控制器上传至 FactoryTalk Design Workbench
。在上传后,所有项目程序、变量和控制器配置将被覆盖。将项目上传至 FactoryTalk Design Workbench
后,可以编辑控制器项目,然后将其重新下载到控制器。先决条件
- 设置控制器的连接路径。
- 当前项目中控制器的目录号与您正在从中上传的目录号匹配。
要从控制器上传控制器配置
- 选择
以打开“联机中心”。 - 在“联机中心”的“设备”列表中,选择控制器,然后选择“上传”。
- 在“上传设备”中,选择“确定”。小贴士: COP 指令块不会上传 Src 和 Dest 变量的值。其他指令块和变量不受影响。
- 使用“输出”窗格查看结果。
- 如果存在错误,请解决错误,然后重新上传。
提供反馈