RSLinx Classic 和 FactoryTalk Linx 无法将 USB 共享给 DF1 驱动程序
存在
RSLinx Classic
和 FactoryTalk Linx
无法将 USB 共享给 DF1 驱动程序的限制,这些驱动程序与 Micro810
LC10 (2080-USBADAPTER) 和 Micro820
L20E 一起用于远程 LCD 显示屏 (2080-REMLCD)。由于在连接 USB 电缆后,会自动配置到 DF1 驱动程序的 USB,因此只有最先控制驱动程序的程序才能成功通信。由于无法在
RSLinx Classic
和 FactoryTalk Linx
之间共享到 DF1 驱动程序的 USB,因此必须确保正确的程序最先控制驱动程序。一旦任一程序控制了驱动程序,它将保持对驱动程序的控制。FactoryTalk Linx
始终作为后台服务运行,因此可以停止它以使其放弃对驱动程序的控制。RSLinx Classic
可以作为应用程序运行,因此可以轻易关闭它以使其放弃对驱动程序的控制,但也可以像 FactoryTalk Linx
一样配置为作为服务运行。为避免冲突,请执行以下操作之一:
- 重启计算机
- 拔出设备电缆并重启计算机,以确保两个程序均关闭。
- 重新将电缆插入设备并重启驱动程序。
- 从RSLinx ClassicRSWho 或FactoryTalk LinxBrowser 浏览Micro810LC10 或Micro820L20E 控制器。无论哪个程序首先成功,都将获得对驱动程序的控制权。
- 重启 PC(RSLinx Classic到FactoryTalk Linx)的替代操作:
- 如果RSLinx Classic作为应用程序运行,则将其关闭。通过检查任务栏确保RSLinx Classic不再运行。如果RSLinx Classic正在作为服务运行,则通过转至并停止该服务来关闭RSLinx Classic。
- 拔出 USB 电缆并执行FactoryTalk LinxBrowser。
- 重新插入 USB 电缆,驱动程序即会显示在浏览器中。
- 重启 PC(RSLinx Classic到RSLinx Classic)的替代操作:
- 关闭所有FactoryTalkBrowse 和FactoryTalk Administration ConsoleCommunications Explorer 窗口。对于FactoryTalk Linx服务,也可以通过转至并停止该服务将其完全关闭。
- 拔出 USB 电缆并执行RSLinx ClassicRSWho。
- 重新插入 USB 电缆,驱动程序即会显示在 RSWho 中。
提供反馈