添加数据保护变量
使用“
数据保护
”选择用户定义的多个全局变量,这些变量在以下情况下保留其值:- 从内存模块还原控制器项目(适用于Micro820L20E、Micro850L50E 和Micro870L70E 控制器)。
- 将项目、程序、变量和控制器配置下载到Micro800控制器(适用于Micro820L20E、Micro850L50E 和Micro870L70E 控制器)。
数据保护支持以下类型的多达 60 个用户定义的变量:
- 简单数据类型,不包括 STRING
- 最多具有 3 个维度的数组
要添加数据保护变量
- 执行以下操作之一,打开“数据保护”:
- 在“项目组织管理器”中,右键单击控制器,然后选择“数据保护”。
- 在“项目组织管理器”中,选择控制器,然后从菜单栏中选择。
- 在“数据保护”中双击“选择变量”,或选择
。 - 在“变量选择器”中,找到并选择变量,然后选择“选择”。
- 在“数据保护”中,选择“确定”。要从“数据保护”中删除变量,请右键单击变量,然后选择“删除”。
提供反馈