局部变量的自动引用更新

重命名
Micro800
程序中的局部变量会使用新名称自动更新对局部变量的引用。新变量名在
Micro800
程序中必须唯一。
自动名称更改将反映在以下对象中对局部变量的引用中:
  • 梯形图程序组织单元 (Program Organization Units, POU)
  • 功能块图 POU
  • 结构化文本 POU
  • POU 中的用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB)
  • POU 中的用户定义的函数 (User-Defined Function, UDF)
  • 控制器配置
    • Modbus 映射(
      Micro820
      L20E、
      Micro850
      L50E 和
      Micro870
      L70E 控制器)
    • MicroLogix 映射(
      Micro850
      L50E 和
      Micro870
      L70E 控制器)
    • DNP3 映射(2080-L70E-24QBBN 和 2080-L70E-24QWBN 控制器)
    • 数据日志(
      Micro820
      L20E 控制器)
    • 配方(
      Micro820
      L20E 控制器)
重命名局部变量后:
  • 将用新名称更新对变量的引用。
  • 如果在尚未打开的受密码保护的 POU、UDFB 或 UDF 中使用了局部变量,会显示消息表明它受密码保护。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal