变量参数

变量网格中显示的变量参数因以下因素而异:
变量参数
参数
描述
Name
变量名
变量命名规范如下:
  • 以字母或下划线开头。
  • 不得以下划线结尾。
  • 不得包含连续的下划线。
  • 包含不超过 40 个字符。
  • 可以包含数字、字母或下划线。
命名规范基于标识符的 IEC-61131 规则。
Alias
图形语言编辑器中使用的短名称。别名包含不超过 128 个 ASCII 字符。
Data Type
变量的类型
支持的类型包括:
有关数据类型的信息,请参阅数据类型概述。
Dimension
数组元素的大小或数量
例如,
[1..3,1..10] 表示一个总共包含 30 个元素的二维数组。
建议的多维数组最大大小限制为 [1..400,1..40]。
Value
当控制器脱机时,它显示内存中变量的上一个已知值。
当控制器联机时,它显示内存中变量的实时值。
对于
Micro810
LC10 控制器,将不显示值。
采用与“
数据类型
”对应的语法。
Initial Value
控制器首次开启执行时变量的值。例如,在程序下载之后。
若值无法保留,在控制器断电重启后,初始值仍旧是变量的值。
初始值可以是默认值,也可以是用户创建变量时定义的值。
采用与“
数据类型
”对应的语法。
Comment
用户定义的文本
注释包含不超过 250 个 ASCII 字符。
String Size
字符串变量的长度
该参数适用于字符串数据类型。值范围为 1 到 252。
External Access
确定是否允许在控制器和
FactoryTalk Design Workbench
之间交换变量的数据。
选项包括:
  • 无访问权限
  • 读取/写入
  • 读取
默认情况下,大多数全局变量均可通过通用工业协议网络(如使用 EtherNet/IP 的人机界面)使用符号寻址访问,除非在变量网格中定义了访问权限。
Direction
变量作为输入变量、输出变量或内部变量的角色
选项包括:
  • Var
  • VarInput
  • VarOutput
Attribute
变量的属性,指示其读和写访问权限
选项包括:
  • 读取
  • 读取/写入
  • 写入
Retained
该参数适用于用户定义的变量。
该参数确定在断电重启后将恢复为变量的值。
  • 如果选中“
    已保留
    ”,关闭控制器后将保留变量值,打开控制器后将恢复保留的变量值。
  • 如果清除“
    已保留
    ”,在打开或关闭控制器后,变量值将设置为其初始值。
此参数适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E 和
Micro870
L70E 控制器。断电重启后,将保留其他
Micro800
控制器的变量值。
默认情况下,创建变量时:
  • 进行设置,不为
    Micro820
    L20E 控制器保留该变量。
  • 进行设置,为
    Micro870
    L70E 控制器保留该变量。对于带有插件和扩展模块的
    Micro870
    L70E 控制器,将不保留 I/O 变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal