硬件和软件要求
在示例项目中,使用
Micro870
L70E 控制器。您可以改用 Micro820
L20E 或 Micro850
L50E 控制器。示例项目需要以下硬件和软件组件:
- FactoryTalk Design Workbench
- 以太网驱动程序(可选)
- Micro870L70E 控制器 (2080-L70E-24QBB)
- 24 伏直流电源(2080-PS120-240VAC 或等效电源)
- 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块
- 2080-IF4 插件模块
提供反馈