将项目下载到控制器
使用以下步骤将交通灯项目下载到
Micro870
L70E 控制器,将控制器切换到“远程运行
”模式,然后确认控制器正在运行。将项目下载到控制器
- 验证Micro870L70E 控制器的按键开关是否处于中心位置(在“远程编程”模式下)。
- (可选)通过执行以下操作之一生成项目︰
- 在菜单栏中,选择。
- 右键单击控制器,然后选择“生成”。
- 使用“输出”窗格验证生成是否成功。下载之前,请修复程序中的任何错误。
- 通过执行以下操作之一下载项目:
- 在菜单栏中,选择
。在“联机中心”中,选中控制器旁的复选框,然后选择“下载”。 - 在“项目组织管理器”中,右键单击控制器,然后选择“下载”。
- 使用以下步骤,验证交通灯项目是否正在控制器中运行:
- 验证控制器上的运行灯是否为绿色,无红灯。
- 打开“连接”窗格,然后验证“控制器模式”为“运行”还是“远程运行”。
提供反馈