创建控制器项目
使用以下步骤创建此交通灯示例的
FactoryTalk Design Workbench
项目,添加 Micro870
L70E 控制器,并从项目组织管理器
打开控制器工作区。创建控制器项目
- 打开FactoryTalk Design Workbench。
- 创建控制器项目。
- 在“欢迎使用”页面上,选择“新建项目”。
- 在“新建项目”中,输入项目名称 (Traffic_Light),然后选择“创建”。
- 添加控制器。
- 在“添加设备”中,通过输入目录编号或滚动列表找到2080-L70E-24QBB来选择它。
- 在“选择”中,输入控制器名称,然后选择控制器“版本”。
- 选择“添加”。
提供反馈