FactoryTalk Design Workbench 概览
FactoryTalk® Design Workbench™
是一个本地开发环境,可通过基于 Web 的访问来配置设备和进行 Micro800™
控制器编程。FactoryTalk Design Workbench
版本 1.01.00 支持 Micro800
控制器,在每个项目中允许使用一个控制器。版本越高,支持的设备更多。Rockwell Automation
认识到业内和本出版物中当前使用的某些术语与在技术中使用包容性语言的发展趋势不一致。我们正积极与业内同行合作,寻找此类术语的替代方案,并更改我们的产品和内容。我们在实施这些更改时会在内容中使用此类术语,请见谅。提供反馈