重命名控制器

使用“
属性
”窗格重命名控制器。
命名规范如下:
  • 名称最多可包含 32 个字符。
  • 名称仅限使用字母数字字符和下划线。
  • 名称不能以下划线结尾,也不能包含连续下划线。
重命名控制器
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,选择控制器。
    “
    属性
    ”窗格中将显示控制器名称和目录 ID。
  2. 在“
    属性
    ”窗格中,输入新名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal