删除控制器

从项目中删除控制器时,该操作无法撤消。随即将删除与控制器关联的所有逻辑程序、变量和用户定义的功能块。
删除控制器
  1. 通过执行以下操作之一打开“
    删除设备
    ”:
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器,然后选择“
      删除
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择控制器节点,然后选择 “删除设备”按钮。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择控制器,然后选择
      Delete
      键。
  2. 在“
    删除设备
    ”中,选择“
    删除
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal