使用“文件”菜单导出项目

使用“
文件
”菜单将当前打开的项目导出到您的计算机。
先决条件
  • 项目包含一个或多个设备。
  • 控制器处于脱机状态。
要使用“文件”菜单导出项目
  1. 打开项目。
  2. 在“
    文件
    ”菜单中,选择“
    导出项目
    ”。
  3. 在“
    导出项目
    ”中,选择导出路径并根据需要输入文件名。
    默认情况下,项目导出到 Downloads 文件夹,并命名为
    <project-name>.ftdwa
    。
  4. 选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal