使用项目管理器导出多个项目

使用“
项目管理器
”将多个项目导出到您的计算机。
使用项目管理器导出多个项目
  1. 在“
    文件
    ”菜单中,选择“
    项目管理器
    ”。
  2. 在“
    项目管理器
    ”中,选择一个或多个项目。
  3. 选择“
    导出
    ”。
  4. 在“
    导出项目
    ”中,选择导出路径并根据需要输入文件名。
    默认情况下,项目将导出为名为
    <FTDW_projects_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss>
    的 ZIP 文件。该文件包含所有导出项目的 M8A 文件。
  5. 选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal