复位用户定义的功能块的初始值

用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB) 的定义更改时,可以复位初始参数值。使用“
设置实例的初始值
”可以更新所有实例或选定实例。
创建 UDFB 的新实例时,它会继承当前 UDFB 定义的默认初始值。
对于
FactoryTalk Design Workbench
中的项目,要完成生成流程,所有现有实例的 UDFB 定义必须相同。在以下情况下,UDFB 参数值发生更改:
  • 创建新参数。
  • 现有参数的初始值发生更改。
  • 参数的数据类型发生更改。
  • 参数的名称发生更改。
重置 UDFB 的初始值
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    资产
    用户定义的功能块
    <UDFB-name>
    。
  2. 在
    <UDFB-name>
    下,双击“
    局部变量
    ”。
  3. 在变量网格的“
    初始值
    ”列中,输入新初始值,然后选择
    Enter
    。
  4. 选择“
    设置实例的初始值
    ”。
  5. 在“
    设置实例的初始值
    ”中,选择要复位的 UDFB 实例。
  6. 选择“
    设置
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal