打开 UDFB 逻辑并查看其实例

使用“
打开指令逻辑
”上下文菜单可打开当前程序调用的用户定义的功能块 (User-Defined Function Blocks, UDFB) 或用户定义的函数 (User-Defined Function, UDF)。
连接控制器后,如果多次调用 UDFB,将显示实例列表。选择要在语言编辑器中打开的实例。
先决条件
  • 控制器处于联机状态。
打开 UDFB 逻辑并查看其实例
  1. 打开调用 UDFB 的程序。
  2. 在语言编辑器中,右键单击 UDFB,然后选择“
    打开指令逻辑
    ”。
    将在语言编辑器中打开 UDFB。
  3. (可选)从 UDFB 实例列表中,选择一个实例以在语言编辑器中将其打开。
    UDFB/UDF 实例列表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal