UDFB 实例

与
FactoryTalk Design Workbench
中的其他指令块一样,用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB) 也可以从“
工具箱
”获得。
要在程序中使用 UDFB,请通过在程序中调用 UDFB 来创建 UDFB 实例。每个实例都有一份唯一的 UDFB 实例数据,其中包含内部成员变量及其所有输入和输出参数。为指定实例调用 UDFB 时,该 UDFB 逻辑将在指定实例的数据副本上运行。实例数据的值将从 UDFB 的一次执行中保留到下次执行。
当在程序中创建多个实例时:
  • 对于梯形图程序,实例名称由用户定义,具体取决于分配给 UDFB 的变量的名称。
  • 对于功能块图和结构化文本程序,默认情况下会给出实例名称,每个实例按 1 递增。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal