将程序元素添加到用户定义的功能块

使用以下步骤将程序元素添加到用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB)。
要将程序元素添加到用户定义的功能块
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    资产
    用户定义的功能块
    <UDFB-name>
    。
  2. 双击
    <UDFB-name>
    以在语言编辑器将其打开。
  3. 在语言编辑器的“
    工具箱
    ”中,将程序元素拖动到一个有效位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal