将参数添加到用户定义的功能块

使用“
参数
”窗口为用户定义的功能块 (User-Defined Function Blocks, UDFB) 添加和编辑参数及局部变量。
“
参数
”窗口提供参数和局部变量的图形视图。
UDFB 名称和参数的规则如下:
  • UDFB 名称最多可包含 128 个字符。
  • UDFB 最多可包含 128 个参数。
  • UDFB 包含的输入参数或输出参数均不能超过 20 个。
向 UDFB 添加参数
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    资产
    用户定义的功能块
    <UDFB-name>
    。
  2. 右键单击
    <UDFB-name>
    并选择“
    参数
    ”。
  3. 在“
    <UDFB-name> 参数
    ”中,选择以下选项之一:
    • 新输入
    • 新输出
  4. 根据需要,指定参数的名称、数据类型、维度和注释。
  5. (可选)选择“
    上移
    ”或“
    下移
    ”以更改参数的顺序。
  6. 选择“
    确定
    ”。
    小贴士: 要删除参数,请选择该参数,然后选择“
    删除参数
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal