将局部变量添加到用户定义的功能块

使用“
项目组织管理器
”或语言编辑器将局部变量添加到用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB)。局部变量是 UDFB 的内部变量,且不会在 UDFB 界面上显示。
UDFB 支持总共 128 个参数,包括最多 20 个输入参数或 20 个输出参数。
在以下示例中,MY_FBD_UDFB 的局部变量显示在变量网格中,定义了 2 个输入变量和 2 个输出变量。
UDFB 局部变量
UDFB 局部变量
向 UDFB 添加局部变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    资产
    用户定义的功能块
    <UDFB-name>
    。
  2. 展开
    <UDFB-name>
    ,然后双击“
    局部变量
    ”。
  3. 在局部变量网格的空行中,输入变量名称,然后选择
    Enter
    。
    • 名称最多可包含 40 个字符
    • 该名称可以包含字母、数字或下划线。
    • 名称必须以字母开头。
    • 名称不得包含连续的下划线。
    • 名称必须以字母或数字结尾。
  4. 指定其他变量参数。
    小贴士: 要删除局部变量,请执行以下操作之一:
    • 右键单击行标题,然后选择“
      删除
      ”。
    • 选择行,然后选择
      Delete
      键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal