添加注释

在创建用户定义的功能块时,可以为功能块中定义的功能添加注释。注释用于注解目的,并不作为程序的执行依据。
添加注释
  • 要向梯形图程序添加注释,请右键单击梯级,然后选择“
    添加梯级注释
    ”。
  • 要向结构化文本程序添加注释,请使用以下语法:
    (* This is a comment *)
  • 要为功能块图程序添加注释,请从“
    工具箱
    ”中将 “添加描述”按钮 拖动到语言编辑器中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal