插入代码段

代码段是可插入到结构化文本程序中的预定义代码块。
插入代码段
  1. 在结构化文本语言编辑器中,将光标置于要插入代码段的位置。
  2. 输入代码段的关键字,然后从提示列表中选择代码段或选择
    Tab
    。
    还可以从“
    工具箱
    ”中拖动代码段或双击代码段,以将其插入到语言编辑器中光标的位置。
    ST 代码段
  3. 填写代码段的参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal