添加梯形图分支

放置在分支中的指令指示程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 使用:
  • 梯级中的指令
  • 分支中的指令
  • 分支级别的指令
  • 下一个分支级别的指令
添加梯形图分支
  • 在“
    工具箱
    ”中,将 “添加分支”按钮 拖至一个有效位置。
    指示有效位置的绿点 指示有效的放置位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal