数据定义

IEC61131-3 规范通过指定变量提供对内存的访问。
变量的 IEC61131-3 名称的命名规范如下:
  • 至少包含六个字符(
    FactoryTalk Design Workbench
    应用程序支持至少一个字符)。
  • 以下划线或字母 (A–Z) 开头,后跟下划线、字母或数字。
  • 如果区分大小写(A = a,B = b,C = c...),则支持小写字母 (a-z)。
Micro800
控制器完全符合此定义,支持小写选项,可扩展至支持最多 40 个字符的名称。
IEC61131-3 中的数据变量可以定义为可供资源或控制器中的所有程序访问,或者仅限单个程序中的函数访问。
要在多个资源或控制器之间传递数据,可配置访问路径以定义数据在系统中的位置。
Micro800
控制器通过提供程序范围和控制器范围内的数据实现合规性,并且它们允许使用已生成或已使用数据配置访问路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal