保留关键字

您无法将保留关键字用作程序或变量的名称。以下划线字符 (_) 开头的所有关键字均为内部关键字,不得用在文本指令中。
保留关键字
开头为
描述
A
ABS、ABLACB、ACL、ACOS、ADD、AHLII、ANA、AND、AND_MASK、 ANDN、ARDARL、ARRAY、ASCIILOCADDR、ASIN、AT、ATAN、AT_Param、AWAAWT
B
BCD_TO_BOOL、BCD_TO_INT、BCD_TO_REAL、BCD_TO_STRING、BCD_TO_TIME、BLINK、BOO、BOOL、BOOL_TO_BCD、BOOL_TO_INT、BOOL_TO_REAL、BOOL_TO_STRING、BOOL_TO_TIME、BY、BYTE
C
CAL、CALC、CALCN、CALN、CALNC、CASE、CONCAT、CONSTANT、COS
D
DATE、DATE_AND_TIME、DELETE、DINT、DIV、DO、DOYDATA、DT、DWORD
E
ELSE、ELSIF、EN、END_CASE、END_FOR、END_FUNCTION、END_IF、END_PROGRAM、END_REPEAT、END_RESSOURCE、END_STRUCT、END_TYPE、END_VAR、END_WHILE、ENO、EQ、EXIT、EXP、EXPT
F
FALSE、FIND、FOR、FUNCTION
G
GAIN_PID、GE、GFREEZE、GKILL、GRST、GSTART、GSTATUS、GT
H
HSC0、HSC1、HSC2、HSC3、HSCAPP、HSCSTS
I
IF、INSERT、INT、INT_TO_BCD、INT_TO_BOOL、INT_TO_REAL、INT_TO_STRING、INT_TO_TIME
J
JMP、JMPC、JMPCN、JMPN、JMPNC
L
LD、LDN、LE、LEFT、LEN、LIMIT、LINT、LN、LOG、LREAL、LT、LWORD
M
MAX、MID、MIN、MMINFO、MMCATNUM、MOD、MODBUSLOCPARA、MODBUSTARPARA、MODBUSLOCADDR、MOVE、MSG、MUL、MUX
N
NE、NOT
O
OF、ON、OR、OR_MASK、ORN
P
PROGRAM
R
R、READ_ONLY、READ_WRITE、REAL、REAL_TO_BCD、REAL_TO_BOOL、REAL_TO_INT、REAL_TO_STRING、REAL_TO_TIME、 REPEAT、REPLACE、RESSOURCE、RET、RETAIN、RETC、RETCN、RETN、RETNC、RETURN、RIGHT、ROL、ROR、RTC
S
S、SHL、SHR、SIN、SINT、SQRT、ST、STN、STRING、STRING_TO_BCD、STRING_TO_BOOL、STRING_TO_INT、STRING_TO_REAL、STRING_TO_TIME、STRUCT、SUB、SUB_DATE_DATE、SYS_ERR_READ、SYS_ERR_TEST、SYS_INITALL、SYS_INITANA、SYS_INITBOO、SYS_INITTMR、SYS_RESTALL、SYS_RESTANA、SYS_RESTBOO、SYS_RESTTMR、SYS_SAVALL、SYS_SAVANA、SYS_SAVBOO、SYS_SAVTMR、SYS_TALLOWED、SYS_TCURRENT、SYS_TMAXIMUM、SYS_TOVERFLOW、SYS_TRESET、SYS_TWRITE、SYSINFO、SYSTEM
T
TAN、TASK、THEN、TIME、TIME_OF_DAY、TIME_TO_BCD、TIME_TO_BOOL、TIME_TO_INT、TIME_TO_REAL、TIME_TO_STRING、TMR、TO、TOD、TOWDATA、TRUE、TYPE
U
UDINT、UIC、UID、UIE、UIF、UINT、ULINT、UNTIL、USINT
V
VAR、VAR_ACCESS、VAR_EXTERNAL、VAR_GLOBAL、VAR_IN_OUT、VAR_INPUT、VAR_OUTPUT
W
WHILE、WITH、WORD
X
XOR、XOR_MASK、XORN
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal