函数

函数具有一个输出参数和一个或多个输入参数。

指令块格式

指令块由单个矩形表示,并且具有固定数量的输入和输出连接点。一个基本指令块执行一个功能。
指令块示例
指令块
项目
名称
描述
Callout1
块名称
指令块要执行的功能的名称写在其矩形形状内(位于顶端)。
Callout2
输入
指令块的每个输入都带有标签且具有定义的类型。
Callout3
输出
指令块的每个输出都带有标签且具有定义的类型。
Callout4
输入连接
输入在左边框进行连接。
Callout5
输出连接
输出在右边框进行连接。
Callout6
输出值
当控制器处于联机状态时显示输出值。当控制器处于脱机状态且无默认值时,将显示“??”。

调用函数

FactoryTalk Design Workbench
不支持递归函数调用。当“函数”部分的某个函数由其自身或其被调用函数之一调用时,会发生运行时错误。函数不会存储其局部变量的本地值。由于函数未经实例化,因而它们无法调用功能块。
  • 函数可以由程序、函数或功能块加以调用。
  • 任何部分的任何程序均可调用一个或多个函数。函数可具有局部变量。
  • 函数没有实例,这意味着不会存储本地数据,因此本地数据通常无法在两次调用之间转承。
  • 函数由其父程序来执行,因此父程序会在该函数执行结束前挂起。
函数调用示意图
描述函数调用规则的示意图

定义函数和参数名称

必须为函数的每个调用(输入)参数或返回(输出)参数指定一种类型或唯一名称,来显式定义该函数的接口。一个函数具有一个返回参数。功能块返回参数的值因各种不同编程语言(结构化文本、梯形图或功能块图语言)而异。
函数名称和函数参数名称最多可包含 128 个字符。函数参数名称可以字母或下划线开头,后跟字母、数字和单个下划线字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal