执行规则

针对某个资源执行控制应用程序遵循回路内的八个主要步骤。该回路的持续时间被定义为资源的循环计时。
  1. 扫描输入变量
  2. 使用约束变量
  3. 执行程序组织单元 (POU)
  4. 产生约束变量
  5. 更新输出变量
  6. 保存保留值
  7. 处理 IXL 消息
  8. 休眠至下一循环
执行规则
显示针对资源执行控制应用程序过程的示意图
在已定义绑定的情况下,在更新输出之前,会在已扫描输入且已发送为其他资源产生的变量之后,更新由资源消费的变量。
如果已指定循环计时,则在开始执行新循环之前,资源会等待,直到此时间已过。POU 执行时间根据顺序流程图 (Sequential Function Chart, SFC) 程序和指令中的活动步骤(如跳转、IF 和返回)数量的不同而不同。如果某个循环超出指定的时间,则回路会继续执行该循环,但是会设置溢出标记。在此情况下,应用程序不会再实时运行。
如果未指定循环时间,则资源会执行回路中的所有步骤,然后立即重新开始新的循环。
I/O 扫描驱动的所有数字输出变量在通电后或转变为“运行”时清除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal