无符号长整型 (LWORD) 数据类型

无符号长整型 (LWORD) 变量为从 0 到 18446744073709551615 的 64 位无符号整型。
可使用以下语法访问无符号长整型或 LWORD 变量的位:
  • Var1.[Var55]
    ,其中
    Var55
    是 64 位无符号长整型 (ULINT) 变量。
  • Var1.[Bit55]
    ,其中
    Bit55
    为等于 55 的定义字 (LWORD)。
  • MyVar.i
    ,其中
    MyVar
    为无符号长整型(或长字)变量,
    MyVar.i
    为布尔值。“i”必须为从 0 到 63 的常量值。
使用常量值进行直接位寻址:
  • MyInteger.[3]
  • MyInteger.3
无符号长整型(或长字)文本表达式表示从 0 到 18446744073709551615 的无符号长整型(64 位)值。
无符号长整型(或长字)常量可用下列基之一表达,且必须以用于标识所用基的前缀开头︰
无符号长整型常量
进制
前缀
示例
DECIMAL
(无)
+908
HEXADECIMAL
"16#"
16#1A2B3C4D
OCTAL
"8#"
8#1756402
BINARY
"2#"
2#1101_0001_0101_1101_0001_0010_1011_1001_1101_0001_0101_1101_0001_0010_1011_1001
小贴士: 下划线可用于分隔不同的数字组。它除了用于提高文本表达式的可读性之外,没有其他意义。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal