COS_LREAL(余弦长实型)

COS_LREAL 指令计算长实型值的余弦。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
COS_LREAL
COS_LREAL
COS_LREAL 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
LREAL
任何长实型值。
COS_LREAL
输出
LREAL
输入值的余弦(位于集合 [-1.0 ..+1.0]。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

COS_LREAL 示例

COS_LREAL 功能块图示例
COS_LREAL 功能块图示例
COS_LREAL 梯形图示例
COS_LREAL 梯形图示例
COS_LREAL 结构化文本示例
COS_LREAL 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal