ATAN(反正切)

ATAN 指令计算实型值的反正切。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ATAN
ATAN
ATAN 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
REAL
任何实型值。
ATAN
输出
REAL
对于无效输入,输入值的反正切(位于集合 [-PI/2 ..+PI/2] 内)= 0.0。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ATAN 示例

ATAN 功能块图示例
ATAN 功能块图示例
ATAN 梯形图示例
ATAN 梯形图示例
ATAN 结构化文本示例
ATAN 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal