ASIN_LREAL(长实型反正弦)

ASIN_LREAL 指令计算长实型值的反余弦。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ASIN_LREAL
ASIN_LREAL
ASIN_LREAL 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
LREAL
该值的范围必须为 [-1.0 ..+1.0]。
ASIN_LREAL
输出
LREAL
对于无效输入,输入值的反余弦(在集合 [0.0 ..PI] 内)= 0.0。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ASIN_LREAL 示例

ASIN_LREAL 功能块图示例
ASIN_LREAL 功能块图示例
ASIN_LREAL 梯形图示例
ASIN_LREAL 梯形图示例
ASIN_LREAL 结构化文本示例
ASIN_LREAL 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal