套接字指令处理图

对应于 TCP 客户端的处理

下图显示了套接字界面处理的典型序列(使用控制器作为 TCP 客户端)。
对应于 TCP 客户端的处理
对应于 TCP 客户端的处理

对应于 TCP 服务器的处理

下图显示了套接字界面处理的典型序列(使用控制器作为 TCP 服务器)。
对应于 TCP 服务器的处理
对应于 TCP 服务器的处理

对应于采用 Open Connection 的 UDP 的处理

下图显示了 UDP 通信的套接字界面处理的典型序列(使用 Open Connection 服务指定目标地址时)。
对应于采用 Open Connection 的 UDP 的处理
对应于采用 Open Connection 的 UDP 的处理

对应于未采用 Open Connection 的 UDP 的处理

下图显示了 UDP 通信的套接字界面处理的典型序列(未使用 Open Connection 服务指定目标地址时)。在此情况下,控制器为每个数据报指定目标,并接收发送方的地址及其接收的每个数据报。
对应于未采用 Open Connection 的 UDP 的处理
对应于未采用 Open Connection 的 UDP 的处理
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal