TND(停止当前程序)

TND 指令停止用户程序扫描的当前循环。在输出扫描、输入扫描和清理完成后,将从第一个例程的开始处重新执行用户程序。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
TND
TND
TND 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
函数启用。
  • 当 Enable = TRUE 时,则执行该函数。
  • 当 Enable = FALSE 时,则不执行该函数。
TND
输出
BOOL
如果为 TRUE,则执行该函数。
  • 如果启用变量监视,则将监视变量的值分配给指令的输出。
  • 如果关闭变量监视,则将输出变量的值分配给指令的输出。

TND 示例

TND 功能块图示例
TND 功能块图示例
TND 梯形图示例
TND 梯形图示例
TND 结构化文本示例
TND 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := TND(TESTENABLE) ;
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal