RPC(读取程序校验和)

RPC 指令从控制器或内存模块读取用户程序校验和。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
RPC 功能块图示例
RPC 功能块图示例
RPC 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
MemMod
输入
BOOL
  • TRUE: 值取自内存模块。
  • FALSE:值取自
    Micro800
    控制器。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。
RPC
输出
UDINT
指定用户程序的校验和。

RPC 示例

RPC 功能块图示例
RPC 功能块图示例
RPC 梯形图示例
RPC 梯形图示例
RPC 结构化文本示例
RPC 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RPC(TESTINPUT) ;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal