MOVE

MOVE 指令将输入 (i1) 值分配给输出 (o1)。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
对于结构化文本程序,使用 Equal (=) 运算符而不是 MOVE。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
MOVE
MOVE
MOVE 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
i1
输入
BOOL
DINT
REAL
TIME
STRING
SINT
USINT
INT
UINT
UDINT
LINT
ULINT
DATE
LREAL
BYTE
WORD
DWORD
LWORD
输入和输出必须使用相同的数据类型。
o1
输出
BOOL
DINT
REAL
TIME
STRING
SINT
USINT
INT
UINT
UDINT
LINT
ULINT
DATE
LREAL
BYTE
WORD
DWORD
LWORD
输入和输出必须使用相同的数据类型。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

MOVE 示例

MOVE 功能块图示例
MOVE 功能块图示例
MOVE 梯形图示例
MOVE 梯形图示例
(* ST equivalence: *) ao23 := ai10;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal