COP 字符串数组示例

以下示例显示了用于将字符串数组复制到 Usint 数组的 COP(复制) 指令。此 COP 指令将跳过源数组中长度为零的所有元素。
对于本示例而言:
  • 长度被指定为 4 个字节。
  • 要复制的目标元素数量为 4 个字节。
  • 长度为零的所有数组元素(空格)都将被跳过。
  • 此 COP 指令会查找字符串数组 [1] 中长度不为零的元素,并使用 1 将其复制到目标 USINT 数组 [1]。一是字符串数组 [1] 中字符串的长度,USINT 阵列 [2] 为 65(是“A”的 ASCII 码)。
  • 此 COP 指令会查找字符串数组 [10] 中长度不为零的元素(为 a),并使用 1 将其复制到目标 USINT 数组 [3]。一是字符串数组 [10] 中字符串的长度,USINT 阵列 [4] 为 97(是“a”的 ASCII 码)。
梯形图
梯形图
含有值的数组元素
含有值的数组元素
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal