MC_AbortTrigger(运动控制中止触发器)

MC_AbortTrigger 指令可取消与触发事件相连的运动功能块。
MC_AbortTrigger 只有当分配到由 MC_TouchProbe 控制的轴时才会执行。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的 L50E 和 L70E 控制器。
MC_AbortTrigger
MC_AbortTrigger
MC_AbortTrigger 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_AbortTrigger 计算。
  • FALSE:不执行比较。
仅适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
使用 AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn 参数。
如果轴为 FB_Axis(反馈轴),使用 FB_AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn 参数。
TriggerInp
输入
USINT
此参数将被忽略。
Execute
输入
BOOL
当为 TRUE 时,在上升沿取消触发事件。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
AXIS_REF
梯形图编程中的轴输出为只读。
TriggerInput
输出
USINT
此参数将被忽略。
Done
输出
BOOL
TRUE: 已取消触发事件。
Busy
输出
BOOL
TRUE: 功能块未完成。
Error
输出
BOOL
TRUE: 检测到错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。已在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。

MC_AbortTrigger 示例

MC_AbortTrigger 功能块图示例
MC_AbortTrigger 功能块图示例
MC_AbortTrigger 梯形图示例
MC_AbortTrigger 梯形图示例
MC_AbortTrigger 结构化文本示例
MC_AbortTrigger 结构化文本示例
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal