查看整个程序结果

下例展示了整个 MSG_CIPSYMBOLIC 消息程序在其执行后的情况。
MSG_CIPSYMBOLIC 消息程序的全局变量网格
MSG_CIPSYMBOLIC 消息程序的全局变量网格
MSG_CIPSYMBOLIC 消息程序的梯形图
MSG_CIPSYMBOLIC 消息程序的梯形图

控制器 B 的结果

以下两张图片展示了在消息程序执行前后控制器 B 的值。
  • 程序执行前
    执行前 MSG_CIPSYMBOLIC 消息程序的全局变量网格
  • 程序执行后
    执行后 MSG_CIPSYMBOLIC 消息程序的全局变量网格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal