为控制器 B 创建全局变量

使用以下步骤为控制器 B 创建全局变量。
为控制器 B 创建全局变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击“
    全局变量
    ”以打开全局变量网格。
  2. 在全局变量网格的空行中,输入变量名称
    UDINT_FromA
    。
  3. 配置其余参数。
    1. 验证数据类型是否为
      UDINT
      。
    2. 验证是否已选定“
      读取/写入
      ”属性。
全局变量网格与下图相似:
控制器 B 全局变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal