添加 EQ 运算符和线圈

Equal 指令在数据类型转换成功后触发值写入。使用以下步骤添加 EQ (=) 运算符、变量和线圈。
添加 EQ 运算符和线圈
  1. 通过执行以下操作之一添加第二个梯级:
    • 从“
      工具箱
      ”中,将 “添加分支”按钮 拖至第一个梯形图梯级下方。
    • 选择第一个梯级,然后选择
      Alt+Shift+R
      。
  2. 通过执行以下操作之一添加 EQ 运算符:
    • 在“
      工具箱
      ”的“
      搜索
      ”框中,输入
      EQ
      ,然后将其拖至第二个梯形图梯级中的有效位置。
    • 选择第二个梯形图梯级,然后在“
      工具箱
      ”中双击
      EQ
      。
  3. 添加 EQ 变量。
    1. 在梯形图 POU 中,右键单击某个变量,然后选择“
      选择变量
      ”。
    2. 在变量选择器中,根据下表分配变量。
      变量参数和名称
      参数
      变量名
      i1
      COPsts
      i2
      1
  4. 将线圈添加到 EQ 运算符。
    1. 在“
      工具箱
      ”中的“
      搜索
      ”框中,输入
      OTE
      ,然后将其拖至第二个梯形图梯级中 EQ 运算符输出的右侧。
    2. 在第二个梯形图梯级上,右键单击
      OTE
      ,然后选择“
      新建变量
      ”。
    3. 在“
      新建变量
      ”中,输入变量名称
      WriteValue
      ,然后选择“
      创建
      ”。
    MSG_CIPGENERIC 消息的梯形图程序的第二个梯级与下图类似:
    MSG_CIPSYMBOLIC 的第二个梯级的外观
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal