添加功能块并分配变量

使用以下步骤添加功能块并分配变量。
要添加功能块并分配变量
  1. 在“
    工具箱
    ”的“
    搜索
    ”中,输入
    MSG_PCCC
    。
  2. 将
    MSG_PCCC
    拖至语言编辑器中的有效位置。
  3. 分配变量名。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,展开程序,然后双击“
      局部变量
      ”以打开局部变量网格。
    2. 在局部变量网格中,根据下表添加变量:
      指令输入和输出参数的变量
      参数
      变量名
      数据类型
      MSG_PCCC
      MSG_PCCC_1
      MSG_PCCC
      CtrlCfg
      Read_CtrlCfg
      CIPCONTROLCFG
      PCCCCfg
      Read_PCCC
      PCCC_CFG
      TargetCfg
      Read_TarCfg
      CIPTARGETCFG
      Status
      Read_Sts
      CIPSTATUS
  4. 配置局部变量的初始值,并添加 CtrlCfg 初始值。
    1. 在局部变量网格中,展开 CtrlCfg 参数以查看附加参数。
    2. 根据下表配置初始值:
      CtrlCfg 初始值
      参数
      初始值
      Read_CtrlCfg.Cancel
      留空
      Read_CtrlCfg.TriggerType
      50
      Read_CtrlCfg.StrMode
      留空
  5. 添加 PCCCCfg 的初始值。
    1. 在局部变量网格中,展开 PCCCCfg 参数以查看附加参数。
    2. 根据下表配置初始值:
      PCCCCfg 初始值
      参数
      初始值
      Read_PCCC.Service
      0
      Read_PCCC.SrcAdr
      'F8:0'
      Read_PCCC.NumOfElements
      1
      Read_PCCC.DstAdr
      'Read_Float_Data'
      小贴士: 在
      MicroLogix
      控制器中将
      F8:0
      输入为目标地址。
      CtrlCfg 和 PCCCCfg 的初始值
  6. 配置 TarCfg 的初始值。
    1. 在局部变量网格中,展开 TarCfg 参数以查看附加参数。
    2. 根据下表配置初始值:
      TarCfg 初始值
      参数
      初始值
      Read_TarCfg.Path
      '4,192.168.3.33'
      Read_TarCfg.CipConnMode
      1
      Read_TarCfg.UcmmTimeout
      0
      Read_TarCfg.ConnMsgTimeout
      0
      Read_TarCfg.ConnClose
      FALSE
      TarCfg 的初始值
  7. 添加触点。
    1. 在“
      工具箱
      ”中,找到“
      XIC
      ”,然后将其拖至语言编辑器的有效位置。
    2. 创建“
      读取
      ”变量并将其分配给 XIC。
    MSG_PCCC 消息的梯形图程序的梯级
  8. 将程序下载到控制器。
    下载完成后,在
    MicroLogix
    控制器 F8:0 地址中输入值并在
    Micro800
    控制器中触发
    读取
    标签以执行从
    MicroLogix
    F8:0 地址读取值,然后观察写入 Micro800 控制器中的
    Read_Float_Data
    的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal